复制和粘贴动画

可以复制画面中为一个图形对象定义的动画,然后将其粘贴到其他对象。使用
编辑
菜单中的
复制动画
和
粘贴动画
选项执行此操作。
小贴士:
可以选择对象,然后打开相关的
动画
对话框,以在复制动画前查看动画的详细信息。无需关闭“动画”对话框就可以复制动画,只需从“编辑”菜单中选择“复制动画”。
如果要从中复制动画的对象设置有多种类型的动画,则将复制所有动画。
将动画粘贴到对象上时,该动画将与所有现有动画并存。
要从对象复制动画:
  1. 在画面中,单击要复制其动画的对象以将其选中。
  2. 选择
    编辑
    >
    复制动画
    。还可以右键单击该对象,然后选择
    复制动画
    。
要将动画粘贴至其他对象:
  1. 单击要将动画复制到的对象以将其选中。
  2. 选择
    编辑
    >
    粘贴动画
    。还可以右键单击该对象,然后选择
    粘贴动画
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal