“瞬时型按钮属性”-“连接”选项卡

下表显示了
瞬时型按钮属性
的
连接
选项卡中的选项。
选项
描述
值
可为该连接分配标签。值连接触发瞬时型按钮的操作。
指示器
可为该连接分配标签或表达式。指示器连接向操作员提供有关按钮状态的直观反馈。
下表显示了
瞬时型按钮属性
的
连接
选项卡中
列
下的选项。
选项
描述
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,表示连接与数据源之间数据的可能流动方向。
Right arrow symbol.png 标签或表达式更新数据源(写连接)
Left arrow symbol.png 数据源更新标签或表达式(读连接)
Double arrow 标签或表达式更新数据源,而数据源也更新标签或表达式(读写连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开“标签浏览器”并选择标签,而不必在“标签/表达式”列键入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开“表达式”编辑器并创建表达式,而不必在“标签/表达式”列键入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal