示例:使用瞬时型按钮

在此例中,瞬时型按钮控制阀门的状态。阀门状态可以为打开、关闭或部分打开。
第一个示例创建常开阀门的瞬时型按钮。即,当按钮未按下时,阀门打开,按钮按下时,阀门关闭。
第二个示例创建常闭阀门的瞬时型按钮。即,当按钮未按下时,阀门关闭,按钮按下时,阀门打开。
第三个示例创建的瞬时型按钮用于一般情况下关闭,按钮按下时打开一半的阀门。
要设置常开阀门的按钮:
  1. 创建一个瞬时型按钮,并选择“常开”按钮操作。
  2. 分别为状态 0 和状态 1 添加标题“Open”和“Closed”。
  3. 将标签分配到值控件。
    当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Closed。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签中,并关闭阀门。
    当操作员释放按钮或保持时间结束(以后发生的情况为准)时,应用程序将按钮设为状态 0,标题更改为 Open。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签,并打开阀门。
要设置常闭阀门的按钮:
  1. 创建一个瞬时型按钮,并选择“常闭”按钮动作。
  2. 分别为状态 0 和状态 1 添加标题“Closed”和“Open”。
    当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Open。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签,并打开阀门。
    当操作员释放按钮或保持时间结束(以后发生的情况为准)时,应用程序将按钮设为状态 0,标题更改为 Closed。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签中,并关闭阀门。
要为按钮按下时常闭、半开的阀门设置按钮:
  1. 创建一个瞬时型按钮,并选择值按钮操作。
  2. 将状态 0 和状态 1 的值分别更改为 100 和 50。
  3. 分别为状态 0 和状态 1 添加标题“Closed”和“Open 50%”。
    当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Open 50%。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签,并将阀门打开 50%。
    当操作员释放按钮或保持时间结束(以后发生的情况为准)时,应用程序将按钮设为状态 0,标题更改为 Closed。数据源会将变化记录到分配给值连接的标签中,并关闭阀门。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal