“确认替换”对话框

选中“确认替换”复选框并单击
标签替换
对话框中的
替换
按钮后,
确认替换
对话框将打开。此对话框显示将要替换的标签或字符串及其用法。
下表显示了该对话框中的选项。
选项
描述
替换
单击该按钮可替换此标签实例。
下一个
单击该按钮可搜索下一个出现的标签并在“用法”框中显示其用法。
全部替换
单击该按钮可替换当前选定对象中标签的所有实例。
用途
显示标签或字符串的使用方式、与其关联的图形对象的类型,以及对象在图形画面中的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal