ME EmailSender 控件:运行时连接属性

下表显示了在运行时进行设置以控制 ActiveX 控件操作的连接。
连接
描述
触发器
必需连接。
如果分配的标签从零转换为非零值,控件将读取其他连接的值并尝试发送电子邮件。
必须提供该连接。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”或表达式。
SMTPSrvrAddress
必需连接。
该连接包含 SMTP 服务器的服务器名称(例如 smtp.gmal.com)或 IP 地址(例如200.71.232.10)。
必须提供该连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“smtp.gmail.com”)。
SMTPPort
必需连接。
该连接包含用于同 SMTP 服务器通信的 TCP/IP 端口(例如25)。
必须提供该连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如"25")。
SMTPUserID
可选连接。
该连接包含的用户 ID(例如 myusername)用于验证要求进行身份验证的 SMTP 服务器。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“myusername”)。
SMTPUserPwd
可选连接。
该连接包含与 SMTPUserId 中所包含用户 id 关联的密码(例如P@as5word),用于验证要求进行身份验证的 SMTP 服务器。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“P@as5word”)。
SSLEnable
可选连接。
如果为非零值,SMTP 电子邮件控件将使用安全套接字层 (SSL) 协议来与 SMTP 服务器进行通信。
如果该值为零或空白,SMTP 电子邮件控件则不会使用安全套接字层 (SSL) 协议来与 SMTP 服务器进行通信。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“True”)。
SendAnonymous
可选连接。
如果为非零值,则 SMTP 电子邮件控件在尝试发送电子邮件之前不会尝试对 SMTP 服务器进行身份验证。发送电子邮件时,应匿名将 SMTPUserId 和 SMTPUserPwd 保留空白。
如果该值为零或空白,SMTP 电子邮件控件将使用包含在 SMTPUserId 和 SMTPUserPwd 中的凭证来对 SMTP 服务器进行身份验证。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“True”)。
From_Address
必需连接。
该连接包含发件人的电子邮件地址(例如 myEmail@emaildomain.com)。
必须提供该连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“myEmail@emaildomain.com”)。
From_Name
可选连接。
该连接包含发件人的姓名(例如“Palletizer 22B”、“PanelView Plus Alarm”或“Fred”)
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“Fred”)。
TO_Address
可选连接。
该连接包含电子邮件的收件人(例如Fred@att.net)。如果需要列表,可以用逗号分隔各个电子邮件。
TO_address、CC_address 和 BCC_address 连接中必须至少有一个电子邮件地址是有效的电子邮件地址,否则发送操作将失败。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“Fred@emaildomain.com”)。
CC_Address
可选连接。
该连接包含电子邮件的抄送收件人(例如Fred@att.net)。如果需要列表,可以用逗号分隔各个电子邮件。
TO_address、CC_address 和 BCC_address 连接中必须至少有一个电子邮件地址是有效的电子邮件地址,否则发送操作将失败。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“Fred@emaildomain.com”)。
BCC_Address
可选连接。
该连接包含电子邮件的密件抄送收件人(例如Fred@att.net)。如果需要列表,可以用逗号分隔各个电子邮件。
TO_address、CC_address 和 BCC_address 连接中必须至少有一个电子邮件地址是有效的电子邮件地址,否则发送操作将失败。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“Fred@emaildomain.com”)。
主题
可选连接。
该连接包含将发送的电子邮件的主题(例如Alarm email)。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“Alarm Email”)。
正文
可选连接。
该连接包含将发送的电子邮件的正文(例如The level of the tank is 100 psi)。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“The level of the tank is 100 psi.”)。
BodyFile
可选连接。
该连接包括指向包含电子邮件正文的文件的路径(例如,C:\SMTP Files\ALARM.TXT)。发送电子邮件后,控件会读取指定的文本文件,并将该内容作为电子邮件的正文进行发送。仅支持简单文本 (.TXT) 文件。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“\my documents\alarm.txt”)。
AttachmentFile
可选连接。
该连接包括指向包含电子邮件正文的文件的路径(例如,C:\SMTP Files\ALARM.TXT)。发送电子邮件后,控件会读取指定的文本路径,并将文件附加到电子邮件中。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“\my documents\readings.csv”)。
AttachmentFailure
可选连接。
如果该值为非零值,且 AttachmentFile 中指定的文件无法附加到电子邮件中,则该连接会导致电子邮件发送操作失败。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“\my documents\readings.csv”)。
签名
可选连接。
该连接包含要发送的电子邮件的签名(例如Palletizer 22B 或 Fred Smith)。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”、表达式或明确的字符串(例如“Fred Smith”)。
握手
可选连接。
触发后,控件将写入电子邮件发送操作的状态。结果为非零表示成功。结果为零表示失败。
该连接为可选连接。连接数据类型为整型。
连接可以是标签或标签占位符“{#1}”。
FailureCode
可选连接。
尝试发送失败后,控件会将字符串消息写入该连接,指示失败的原因。
该连接为可选连接。连接数据类型为字符串。
连接可以是标签或标签占位符“{#1}”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal