FactoryTalk View SE 缓存文件管理工具

FactoryTalk View SE
缓存文件管理工具可用于管理 HMI 服务器组件的缓存文件。如果系统有多个用户,则缓存文件由用户存储在
FTLocalCache
文件夹中。默认情况下,缓存文件存储在 C:\Users\UserName\AppData\Local\RSView Enterprise\SE\FTLocalCache 中。
  • 移动文件夹
    单击此选项可为
    FTLocalCache
    文件夹指定其他位置。
    移动
    FTLocalCache
    文件夹会删除原始文件夹和缓存文件。
  • 查看缓存文件
    单击此选项可打开
    FTLocalCache
    文件夹。
    请勿直接从 Windows 文件资源管理器移动或删除缓存文件或文件夹,这可能会引发意外错误。请改用
    删除所有缓存文件
    。
  • 删除所有缓存文件
    单击此选项可删除所有用户的缓存文件和文件夹。
  • 每个用户要使用的磁盘空间
    指定每个用户的缓存文件的磁盘空间。
    要确保
    FactoryTalk View Studio
    可以打开 HMI 工程,且
    FactoryTalk View SE
    Client 可以打开 HMI 服务器组件,我们建议将每个用户的磁盘空间大小设为 HMI 工程文件夹大小的两倍。例如,如果应用程序包含多台 HMI 服务器,请将所有相应 HMI 工程文件夹的大小相加,然后用相加之和乘以 2。默认情况下,HMI 工程文件存储在 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects 中,位于网络应用程序中托管 HMI 服务器的计算机上。
    如果多个 Windows 用户操纵 HMI 工程,则考虑整体磁盘使用情况,因为
    FTLocalCache
    文件夹大小是所有这些用户的总磁盘空间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal