VerticalMargin

指定垂直触按边界的像素大小。对象的顶边和底边中的垂直边界是触按无效的。如果操作员按下,系统将不会记录按钮按下操作。
对于多个按钮相邻放置的情况,此属性很有用。每个按钮具有一个非触按感应边框,有助于确保不会错误按下相邻按钮。
如果 Shape 属性是 Circle 或 Ellipse,则触按边界应用于按钮的边界框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal