Value(字符串输入对象)

一个读写连接。可为该连接分配标签。
运行时,操作员可将值键入画面上的字符串输入对象,将值下载到标签的数据源。操作员也能发出上传命令,该命令从数据源读取标签值,并显示在字符串输入对象中。
小贴士:
在画面上创建字符串输入对象时,可在“字符串输入属性”对话框中选中“连续更新”复选框,使字符串输入对象中的值在源标签值改变时即被更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal