Value(锁定或解锁)

一个读写连接。可为该连接分配标签。当操作员按下按钮时,除非 LatchResetType 属性是“非零”,且“握手”连接当前为非零值,否则应用程序会将对应于锁存状态(状态 1)的值写入标签的数据源。
当握手连接取消对按钮的锁定时,应用程序会将与未锁定状态(状态 0)对应的值发送给值连接。
打开包含锁定型按钮的画面时,应用程序将读取值连接的值,以确定其当前状态。
小贴士:
要直观反馈数据源已经读取了值连接,请为值连接和指示器连接分配不同的标签。配置数据源,以将值连接的值传递给指示器连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal