PressButton 方法

使按钮对象的行为如同在按钮对象上按下主鼠标按键。当 ME 画面迁移到 SE 画面时,ME 键分配将自动通过 Invoke 命令使用此方法转换为 SE 画面键定义。
小贴士:
调用此方法后,必须定义另一个使用 Invoke 命令调用 ReleaseButton 方法的画面键(否则按钮会卡在按下位置)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal