极性

一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。它可确定是否显示负号。当此连接具有非零值时,将显示负号。如果值为 0,则不显示负号。如果分配了该连接,它将覆盖值连接值的极性。
如果为该连接分配表达式,应用程序将计算表达式的值,并根据计算结果来决定是否显示负号。
如果“极性”连接使用带浮点数地址的标签,则小于 .5 的值将向下舍入,大于或等于 .5 的值将向上舍入。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal