ParameterList 或 St_ParameterList

指定在运行时选定了“画面列表选择器”对象中的特定画面时,将与该画面一同运行的参数列表。
单击浏览按钮
(...)
以打开“标签浏览器”并将标签添加到参数列表中。每个新标签都将与前一个标签之间用逗号分隔。
在运行时打开画面后,参数列表会将标签分配给画面中的标签占位符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal