NextStateBasedOn(其他状态)

指定按钮更改状态的方式:
  • 当前状态
    - 应用将按钮从当前状态切换到其他状态并写出其他状态值。
  • 值链接
    - 应用读取值连接,如果值匹配按钮的两个状态值之一,则更改按钮到其他状态,取消其他状态值。如果要求按钮基于值连接的外部更改状态,则选择该选项。
如果值与其中一个按钮的状态值不匹配,则应用程序会将按钮更改为状态 0 并写出状态 0 的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal