ImageScaled 或 St_ImageScaled

指定是否调整图像的大小使之适合于对象。如果对象的 Shape 属性为“圆形”或“椭圆”,则将调整图象的大小使之能放置在对象的边界框内,并可裁剪成适合对象形状的大小。
如果此属性的值为 False,则首先使用“对齐”属性对齐图像,然后,如果图像大于对象,则会裁剪图像,以与对象相适应。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal