HorizontalMargin

指定水平触按边界的像素数。水平边界是对象左右边缘内的触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
对于多个按钮相邻放置的情况,此属性很有用。每个按钮上的触按无效边框均有助于确保不会错误按下相邻的按钮。
如果 Shape 属性是 Circle 或 Ellipse,则触按边界应用于按钮的边界框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal