HoldTime

指定对象的最小保持时间。应用程序会在此时长内使对象保持在按下的状态,即便操作员提前释放对象时也是如此。如果选择 0 秒,则操作员释放对象时对象即会复位。
保持时间应反映网络流量。增加保持时间可避免数据源错过非常快的对象按下操作。如果数据源是内存标签,则无需担心网络流量问题。
保持时间结束之前,画面可能发生更改。在保持时间结束之前,操作员不能再次按下对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal