网格

网格是点的矩阵,可帮助您对齐对象并调整其大小。网格可以是可见的,也可以是隐藏的(显示网格),可以是活动的,也可以是不活动的(对齐)。当网格处于活动状态时,除了徒手画和输入对象之外,您所绘制或放置的任何对象都将与网格点对齐。当网格关闭时,您可将对象放到窗口中的任何位置。您可随时打开和关闭网格。
数字和字符串输入对象始终与各自的字符网格对齐。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal