DecimalPoint

指定要使用的小数点类型:
  • 隐式
    - 适合操作员手动输入小数点,且您想要在值发送到值控件时使用小数点的情况。
  • 固定位置
    - 适合要在数字弹出外置式输入面板或小键盘中输入的值在小数点后的位数始终相同的情况。如果选择此类型的小数点,请为 DigitsAfterDecimalPoint 属性指定一个值。将值发送到值控件后,会除去小数点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal