CaptionTruncate

指定是否要在新字开始时截断超出最大长度的标题。
如果选择 Character,则会在达到最大标题长度时截断标题,而不考虑是否发生在一个字的中间。如果选择 Word,则会在一个字的结尾处截断标题。最大标题长度取决于对象的宽度和字体大小。
当截断标题后,应用程序会在标题的右侧添加一个星号以表示缺少文本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal