CaptionOnBorder

指定标题是否可与对象的边框重叠。
创建此属性以处理转换的 PanelBuilder 1400e 应用程序中的对象,该应用程序的文本标记与对象的边框重叠。因为文本标记在 PanelBuilder 1400e 对象上手动放置,因此会发生这种情况。如果文本标记与其对象的边框重叠,则 CaptionOnBorder 属性会设置为 True。如果文本标记与其对象的边框不重叠,则 CaptionOnBorder 属性会设置为 False。
对于新对象,该属性的默认设置为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal