ButtonAction

为按钮指定操作类型:
  • 常开
    在按下对象时发送值 1,而释放对象时则会发送值 0。
  • 常闭
    在按下对象时发送值 0,而释放对象时则会发送值 1。
  • 值
    在按下按钮时发送分配给状态 0 的值,而释放按钮时则会发送分配给状态 1 的值。
在释放按钮时,如果按钮的保持时间仍然有效,则在超过保持时间前不会发送第二个值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal