批导入文件结构

批导入文件的结构必须如下所示:
<gfxImport importFolder=""> <import importFile="" importType="" display="" /> <import importFile="" importType="" display="" /> … </gfxImport>
其中:
  • importFolder
    是可选属性,用于指定导入文件所在的文件夹。例如,importFolder="C:\Imports"。如果
    存在
    importFolder 属性,则认为 importFile 属性中指定的文件存在于该文件夹中,否则认为文件与批导入文件位于同一文件夹中。
  • importFile
    是要导入的 XML 文件的名称。例如,importFile="Pump.xml"。此属性是必需项,不能包含路径。
  • importType
    是可选属性,可设置为
    create
    或
    update
    。此属性定义导入操作是创建新图形对象还是更新现有对象。该属性覆盖“图形导入导出向导”的
    批导入文件
    对话框中的设置。
  • display
    是一个可选属性,用于定义要向其中导入的图形画面的名称。例如,display="Pump"。如果 display 属性设置为“*”,则 XML 文件将导入所有图形画面。如果缺少该属性,则将使用与 XML 文件同名的画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal