“趋势对象属性”对话框“笔”选项卡中的选项

下表显示
趋势对象属性
对话框
笔
选项卡的各个选项。
选项
描述
笔属性
笔属性
框是电子数据表,可在其中配置每支笔的各个属性。笔属性定义运行时如何在趋势图表上表示标签。
要查看所有可用属性,请使用框底部的滚动条。
标签\表达式名称
指定标签或表达式,其值将被表示为运行时图表上的一支笔。
标签和表达式在
连接
选项卡中分配。
颜色
指定垂直轴上笔线条和标记的颜色。
单击该列,在调色板中更改颜色。
可见
指定趋势上的笔是否可见。在列中单击可切换设置。
宽度
指定笔线条的宽度,以像素为单位。尺寸越大,宽度就越宽。
如果选择的宽度不是 1,则无法改变线条样式设置。
类型
指定在图表上如何绘制趋势线条。可用选项为:
  • 模拟量
    。使用两点之间的斜线绘制笔线条。
  • 开关量
    。只使用两点之间的水平线和垂直线绘制笔线条。
  • 完整宽度
    。在整个图表宽度内,以水平线绘制标签的值。标签会随着标签或表达式的改变在图表中上下移动。
样式
指定趋势线条的样式:实线、虚线、点线等。
要使用实线之外的线条样式,线条宽度必须设置为 1。
记号
指定每个数据点的绘制符号。
在
显示
选项卡上,如果选择
只显示记号
且未连接数据点,则仅在趋势图表上显示分配了标记的笔。
最小值/最大值
指定图表的底部和顶部所代表的值。由最小值和最大值确定的范围之外的标签值可能不会显示在图表上。
要控制图表边的最小和最大范围,可使用
Y 轴
选项卡上的
最小/最大值
选项。
链接数据
选中该框以禁用
最小/最大值
列并使用已分配标签的最小和最大值。如果标签的最小值和最大值不可用,则列会显示问号。
对于开关量标签,最小值为 0,最大值为 1。对于模拟标签,在
标签
编辑器中指定最小和最大值。
数据记录模型
指定在首次显示趋势或及时回滚时用于提供历史数据的数据记录模型。如果接受默认选项
无
,则趋势仅显示实时数据。
确保将标签添加到数据记录模型。
多笔编辑
指定多个笔的属性。
清除选择
单击此按钮可在
多笔编辑
电子数据表中清除选定的编辑内容。
应用到选定笔
单击此按钮可将多笔编辑应用到
笔属性
电子数据表中的笔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal