在趋势图表的完整宽度上绘制值

可以在整个趋势图表宽度范围内,将笔值绘制成一条水平线而非单个点。例如,可以执行此操作,以在趋势图表上将高值和低值设置为报警死区。
要在趋势图表的完整宽度上绘制标签值
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击趋势打开
    趋势对象属性
    对话框。
  2. 单击
    笔
    选项卡。
  3. 在要使用的笔所在的
    类型
    列里,选择
    完整宽度
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal