应用属性到多支笔

可在
趋势对象属性
对话框的
笔
选项卡中将属性应用到多支笔。
要将属性应用到多支笔
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击趋势打开
    趋势对象属性
    对话框。
  2. 单击
    笔
    选项卡。
  3. 按住
    Ctrl
    键的同时单击标签名称,在
    笔属性
    框中选择多支笔。
  4. 在
    多笔编辑
    电子数据表中,指定您要对所有选定的笔应用的属性,然后单击
    应用到选定笔
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal