“趋势对象属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
趋势对象属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
图表样式
指定图表的绘制样式。趋势可以根据时间(标准)绘制数值,也可以根据所选的笔(XY 图)绘制数值。
标准
选择此选项可在标准线条图表中对每支笔按时间绘制。
XY 图
选择此选项可参照选定作为 X 轴的笔来绘制每支笔。
如果选择该选项,请从
X 轴笔
框中为 X 轴选择一支笔。
X 轴笔
指定在 X-Y 图中哪支笔用作 X 轴。
图表更新模式
指定图表更新新数据的频率。
自动
当希望趋势在定期的时间间隔自动更新时,请选择此选项。
刷新率
在
自动
模式下,
刷新率
控制趋势获取数据的频率。
刷新率
的范围是 50 毫秒到 596 小时。
更改时
当希望趋势在数据值变化时更新时,请选择此选项。
该模式对于快速变化的数据很有用。
在
更改时
模式中,一旦变化的数据超过一定数量或经过指定的时间间隔,则趋势会进行实时数据更新。
固定记录频率
指定图表更新变化时的最大间隔时长(单位为毫秒)。如果在指定的时间内笔的值没有发生变化,则图表显示当前值。
将固定记录频率设置为 0 以禁用固定记录频率。
死区
指定实际值百分比( 0% 到 100%),图表显示下一值之前必须使用该百分比更改数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal