趋势刷新率

在设计时创建趋势对象时,请将趋势
刷新率
设为不快于将数据点放在趋势上所用的时间。绘制额外数据点只会消耗更多内存。
数据点的绘制速度取决于为 X 轴指定的时间跨度以及趋势对象的宽度。
要计算可能的最快刷新率,请将为 X 轴指定的秒数除以趋势对象的宽度(单位为像素)。
(X 轴(秒数))/(趋势对象宽度(像素))
示例
在以下趋势对象中,X 轴时间范围 = 10 分钟 = 600 秒。
Trend 对象的宽度 = 500 像素。
可能的最快刷新率 = 600 秒/500 像素 = 1.2 秒/像素
Refresh rate
该趋势对象每隔 1.2 秒显示一个新的宽度像素。因此,如果将
刷新率
的设为大于 1.2 秒,只会消耗更多内存且不会显示更多数据。
小贴士:
不可在运行时对 X 轴进行动态更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal