内存注意事项

大量消耗内存将会影响应用性能。
要实现最优性能,需了解每个趋势对象可能消耗的内存:
  • 趋势内存被消耗且未在应用启动时进行分配。
  • 仅为实时趋势缓存额外的趋势数据。如果应用程序使用数据记录功能,请不要进行缓冲。数据记录将充当缓冲区。
  • 该趋势必须链接到历史趋势的
    趋势对象属性
    对话框
    笔
    选项卡中的数据记录模型。
  • 请不要长时间显示趋势。根据 X 轴的时间范围,趋势消耗的内存可能会超过可用内存。
  • 趋势对象在 32 Mb Windows CE 进程限制内运行。如果达到 32 Mb 的限制,则额外 RAM 将不起作用。
  • 设置额外数据缓冲区,使其低于最大理论缓冲的 32,767 个记录。如果配置趋势笔具有缓冲 32767 条记录的最大缓冲区尺寸,则将消耗终端上的全部已分配的程序存储区大约几个小时,从而导致
    内存不足
    错误。
  • 绘制单个数据点需要消耗 58 字节内存。缓冲过多的额外数据或者将 X 轴的时间范围设置过高(小时、天),都会消耗额外的内存。要计算趋势对象所使用的内存量,请参阅下表。
    单个趋势对象
    运行时内存消耗(公式)
    示例(4 支笔,X 轴为 15 小时,刷新率为 1 秒钟,缓冲区大小为 10,000)
    实时趋势
    笔的支数 * 58 字节 * 趋势刷新率(每秒钟的条目数) * X 轴(秒数)
    4 支笔 * 58 字节 * 1 个条目/秒 * 15 小时 * 3600 秒 = ~12.5 Mb 用量
    其他趋势缓冲数据
    58 字节 * 笔的支数 * 缓冲区大小
    58 字节 * 4 支笔 * 10,000 = ~2.3 Mb
    内存消耗总量
    (笔的支数 * 58 字节 * 趋势刷新率(每秒条目数) * X 轴(秒数))+(58 字节 * 笔的支数 * 缓冲区大小)
    12.5 Mb + 2.3 Mb = ~14.3 Mb 用量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal