产品支持

如果在文档中或 Internet 上无法找到问题的答案,请联系
Rockwell Automation
。
客户支持电话 - 1.888.382.1583 或 1.440.646.3434
当您致电时,建议您在计算机旁并准备好提供以下信息:
  • 产品的序列号和产品密钥(印在产品软件 DVD 附带的激活证书上)
  • FactoryTalk View
    版本号
  • FactoryTalk Services Platform
    版本号
  • FactoryTalk Linx
    版本号
  • 所用硬件的类型
  • 计算机上安装的其他
    Rockwell Automation
    产品的名称
  • 计算机上显示的任何消息的确切内容
  • 有关所发生问题以及问题发生时您正在执行的操作的说明
  • 有关如何尝试解决该问题的说明
要查看所安装的插件和更新的列表
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,选择
    帮助 > 关于 FactoryTalk View Studio
    。
  2. 要查看所安装的插件列表,请单击
    插件
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal