参数传递

可以使用参数文件或参数列表将参数从一个画面传递(传承)给从该画面中打开的其他相关画面。要将相同参数传承给后续画面,请在相关画面中的对象的参数列表或参数文件字段中分配相同的标签占位符(例如 #1),而不标签名称。
示例:使用参数列表替换链接画面中的标签占位符
本示例使用 PIDE 面板显示演示参数传递。
主要或第一层画面称为 MAIN。它具有一个“转至画面”按钮,可以打开 Logix_PIDE 面板画面。该面板具有一个“转至画面”按钮,可以打开“趋势”面板。
在主画面中,“转至画面”按钮已选中
常规
选项卡上的参数列表选项,并从
标签浏览器
中选择了一个结构标签名称和快捷方式来表示 #1:例如,{::[PLC1] Program:Fermenter_Temp.Tank_PIDE01}。
按下按钮时,将打开 Logix_PIDE 面板。面板上的对象已设置为读取结构中的标签:#1.CV、#1.SP 等。对象使用结构标签名称替换参数 #1,然后从设置为读取的结构元素中衍生值。
要将相同的参数传承给其他级别,Logix_PIDE 面板显示上的“转至画面”按钮已选中其
常规
选项卡上的参数列表选项,并已键入参数 {#1}。按下此按钮时,将打开“趋势”面板,面板对象将使用同一结构标签名称替换 #1 参数并从对应元素中读取值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal