创建参数文件

如果图形画面包含标签占位符,可在运行时或测试画面模式下指定将为占位符提供标签或文件夹名、或部分标签名称的参数文件。这样便可将不同的标签组合与单个图形画面配合使用。
小贴士:
建议用于单个图形画面的最大标签占位符数量是 500。
如果画面包含画面列表选择器对象,则还可以使用参数列表为标签占位符提供参数。
要创建参数文件:
  1. 使用下列一种方法打开
    参数
    编辑器:
    • 从
      文件
      菜单中选择
      新建 > 参数
      。
    • 在
      资源管理器
      窗口中,双击
      图形
      文件夹将其展开,再右键单击
      参数
      并选择
      新建
      。
  2. 对于图形画面中的各个标签占位符,使用下列格式在
    参数编辑器
    中键入定义:
    <#number>=<string>
    ,其中,
    string
    可以是标签或文件夹名称,也可以是任何类型标签的标签名称的任何部分。
    例如,要使用
    Canning
    文件夹中名为
    Pea_Weight
    的标签,参数文件中的定义可以是下列定义之一:
    #1=Pea_Weight #1=Canning\Pea_Weight #1=Canning
    仅使用文件夹名
    Canning
    ,图形画面可包含占位符
    #1\Weight
    、
    #1\Level
    和
    #1\Temp
    。
    小贴士:
    无需输入标签名,可使用
    标签浏览器
    代替。在编辑器中双击鼠标左键并选择一个标签。选定标签名称将插入到光标前面。
  3. 使用能标识文件中定义的标签集的名称保存文件,例如
    Canning display tags
    。
    小贴士:
    • 参数文件编辑器会自动将这些字符插入到文件顶部:
      @!=1
      这意味着仅当一行的开头为感叹号时,才会将感叹号后的文本视为注释。如果感叹号出现在此行中的其他任何位置,则
      不能
      将感叹号后的任何文本视为注释。
      为了能够在一行中的其他位置开始注释,请从参数文件的开头删除 @!=1。执行此操作时,可将感叹号放在此行中的任何位置,并且会将感叹号后的所有文本视为注释。
    • 参数可以是标签名称的任何部分。调用参数文件时,可将占位符替换为其相应参数指定的标签名称的任何部分。
    • 如果参数文件名包含感叹号 (!),则保存参数文件时不会显示任何错误消息,但无法为应用程序创建运行时文件 (.mer)。
      要避免此问题,请勿在参数文件名中包含感叹号。
    • 在 ME 工程中使用由 SE 工程生成的参数文件时,会显示一条错误消息。
      要避免此问题,请从参数文件的第一行中删除“@!=1”。
    • 在
      FactoryTalk View Studio
      中打开 ANSI 格式的参数文件时会显示乱码。
      要避免此问题,可使用写字板等应用程序将参数文件从 ANSI 转换为 Unicode 格式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal