法律声明

Rockwell Automation
在
Rockwell Automation
网站的法律声明页面上发布法律声明,例如隐私策略、许可证协议、商标信息披露以及其他条款和条件。
软件和云服务协议
在此处查看并签署
Rockwell Automation
软件和云服务协议。
第三方软件许可证
在 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\Third-Party Attributions 中查看本产品中使用的所有第三方软件的完整列表,包括:
  • 开源软件
  • 商业软件
  • 其他第三方免费软件
可从本产品所含开源包各自的项目网站上获取对应的源代码。此外,还可通过 Rockwell Automation 网站底部的联系表格联系 Rockwell Automation,获取完整的对应源代码:http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page。请在“一般查询”请求的注释中包含“开源”一词。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal