使用“修改组成员身份”对话框

使用
修改组成员身份
对话框在运行时修改用户或组的成员身份。
要在运行时修改用户或组成员
  1. 按下
    修改组成员身份
    按钮打开
    修改组成员身份
    对话框。
  2. 按下
    选择用户/组
    打开
    用户或组选择
    对话框。
  3. 按下
    类型
    选择
    FactoryTalk 用户
    Windows 关联用户
    Windows 关联组
  4. 选择用户或组
    字段中,按下
    向上
    向下
    键选择用户或组。
  5. 按下
    选择
    按钮或外部键盘上的
    Enter
    Enter symbol 选择用户或组。
    小贴士:
    用户或组选择
    对话框仅显示已在
    FactoryTalk Directory
    中配置并且已封装在应用程序中的组和用户。
  6. 按下
    FactoryTalk 组
    打开
    FactoryTalk 组选择
    对话框。
  7. 选择组
    框中,选择一个组并按下
    选择
    • 如果要将所选用户或组添加至所选的
      FactoryTalk
      组,请按下
      添加至组
    • 如果要从
      FactoryTalk
      组中移除所选用户或组,请按下
      从组中移除
      小贴士:
      • 向某个组中添加用户时,该用户将继承该组的 A-P 安全码。
      • 从某个组中删除用户时,该用户将不具有该组的 A-P 安全码
      • 如果用户是多个组的成员,
        • 该用户将继承多个组共享的 A-P 安全码。例如,如果某个用户同时属于组一和组二,组一的安全码为 A、B、C,组二的安全码为 B、C、D,则用户仅会继承安全码 B 和 C。
        • 将用户从其中一个组中移除时,该用户仍是其他组的成员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal