要在运行时修改用户属性

使用
更改用户属性
对话框在运行时修改用户属性。
要在运行时修改用户属性
  1. 更改用户属性
    按钮打开
    更改用户属性
    对话框。
  2. 按下
    选择用户
    打开
    FactoryTalk 用户选择
    对话框。
  3. 按下
    向上
    向下
    键选择用户或组。
    小贴士:
    FactoryTalk 用户选择
    对话框仅显示已在
    FactoryTalk Directory
    中配置并封装在应用程序中的用户。
  4. 按下
    选择
    按钮或外部键盘上的
    Enter
    Enter symbol 选择用户。
  5. 如果需要,请按下
    属性
    按钮并设置以下选项,然后单击
    确定
    。默认情况下,高级设置设为
    • 用户在下次登录时必须更改密码
    • 用户不能更改密码
    • 密码永不过期
    • 帐户已被禁用
  6. 单击
    更改
    关闭对话框并保存所做更改。
操作状态会在
结果
框中显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal