使用“解锁用户帐户”对话框

使用“解锁用户帐户”对话框在运行时解锁用户帐户。
小贴士:
如果
FactoryTalk
用户错误输入密码的次数超过允许的尝试次数,则该用户帐户将被锁定。当用户帐户锁定时,即使用户输入正确的密码也无法登录系统,直到解除该账户的锁定。
要在运行时解锁用户帐户
  1. 按下
    解锁用户
    按钮打开
    解锁用户帐户
    对话框。
  2. 按下
    选择用户
    打开
    FactoryTalk 用户选择
    对话框。
  3. 选择用户
    字段中,按下
    向上
    向下
    键选择用户帐户。
  4. 按下
    选择
    按钮或外部键盘上的
    Enter
    Enter symbol 选择用户帐户。
  5. 按下
    解锁
    按钮或外部键盘上的
    Enter
    Enter symbol 解锁所选的用户帐户。
操作状态会在
结果
框中显示。
小贴士:
  • 用户可以在 FactoryTalk 安全策略设置中调整帐户锁定阈值和帐户锁定自动重置设置。有关 FactoryTalk 安全策略设置的更多信息,请参见
    FactoryTalk
    帮助中的“设置安全策略”。
  • 无法使用
    解锁用户
    按钮解锁 Windows 关联用户。只有 Windows 域管理员可通过域计算机解锁 Windows 关联用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal