使用“启用用户帐户”对话框
使用
启用用户帐户
对话框在运行时启用要登录系统的用户帐户。要在运行时启用用户帐户
- 按启用用户按钮打开启用用户帐户对话框。
- 按下选择用户打开FactoryTalk 用户选择对话框。
- 在选择用户字段中,按下向上或向下键选择用户帐户。
- 按下选择按钮或外部键盘上的Enter键
选择用户帐户。 - 按下启用按钮或外部键盘上的Enter键
启用所选的用户帐户。
操作状态会在
结果
框中显示。
小贴士:
无法使用
启用用户
按钮启用 Windows 关联用户。只有 Windows 域管理员可从域计算机中启用 Windows 关联用户。提供反馈