使用“密码”对话框
在运行时,登录的用户可以使用
密码
按钮对象更改 FactoryTalk Security
密码。决定密码长度、有效期、复杂度等的策略在 FactoryTalk Security
的安全策略属性
对话框中设置。
小贴士:
- RSView 3.20 及更早版本的密码不区分大小写。FactoryTalk Security密码区分字母大小写。当迁移 3.20 及更早版本的密码时,得到的 4.00 密码都是小写字母。
- 更改FactoryTalk Security密码不会更改 Windows 关联用户帐户域密码。
- Windows 关联用户的密码只能在 Windows 中更改。
- 域用户的密码只能在域服务器中进行更改。
要修改当前用户的密码
- 按下密码按钮打开更改当前用户密码对话框。
- 按下旧密码输入当前密码。
- 按下新密码输入新密码。
- 按下确认密码再次输入新密码。
- 按下更改密码按钮或外部键盘或字符串弹出键盘上的Enter键
更改密码。密码更改状态会在结果字段中显示。
要修改任意用户密码
- 按下密码按钮打开更改任意用户密码对话框。
- 按下选择用户打开FactoryTalk 用户选择对话框。
- 在选择用户字段中,按下向上或向下键选择用户帐户。
- 按下选择按钮或外部键盘或字符串弹出键盘上的Enter键
选择用户帐户。 - 按下新密码输入新密码。
- 按下确认密码再次输入新密码。
- 按下更改密码按钮或外部键盘或字符串弹出键盘上的Enter键更改密码。操作状态会在结果字段中显示。
有关密码策略设置,请参见 FactoryTalk 帮助中的“设置安全策略”。
使用按钮
- 向上按下此按钮可向上移动所选项。
- 向下按下此按钮可向下移动所选项。
- 取消按下此按钮可关闭对话框而不执行任何操作。
使用其他按键
- 删除在外部键盘上按下该键可清除光标所在的框。
- Backspace按下外部键盘或小键盘上的
删除光标之前的字符。按住该按钮可删除多个字符。 - 向左箭头在外部键盘上按下该键可删除左侧的光标。
- 向右箭头在外部键盘上按下该键可删除右侧的光标。
提供反馈