“密码按钮属性”对话框“常规”选项卡中的选项
下表显示
密码按钮属性
对话框常规
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
外观 | 指定此区域内的对象外观。 |
边框样式 | 选择对象的边框样式。 如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为 无 和线条 。 |
边框宽度 | 键入对象边框宽度的像素数。 |
背景样式 | 指定对象背景。可用选项如下:
|
图案样式 | 为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。 |
形状 | 选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆,则应用程序会通过相对于对象的边界框进行测量比较来应用大小和位置等属性。 |
边框使用背景色 | 选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。 清除此复选框可使用选择的 边框颜色 。 |
背景色 | 此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。 如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。 如果背景样式为渐变,则单击可启动 渐变填充 对话框以配置渐变填充。 |
边框颜色 | 此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。 如果未选中 边框使用背景色 ,则此颜色会在运行时显示。 |
图案颜色 | 此框显示对象的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。 |
突出显示颜色 | 此框显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。 当操作员在运行时按下按钮时,该对象的边框(如果存在)将变为突出显示的颜色。 |
闪烁 | 如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。 |
模式 | |
更改当前用户密码 | 在登录时,操作员可以更改当前密码。 |
更改任意用户密码(管理) | 在登录时,管理员可以更改任意用户密码。 |
触按边界 | 可在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。 |
水平边界 | 指定按钮左右边界内触按无效距离的像素值。 |
垂直边界 | 键入垂直触按边界的像素数。垂直边界沿按钮的上下边缘。 |
其他 | |
声音 | 要使内部蜂鸣器在按下对象时发声,请选中此复选框。 如果运行工程的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下对象时不会触发蜂鸣声。 |
提供反馈