创建“注销”按钮

创建
注销
按钮以允许登录用户在运行时退出系统。
小贴士:
当用户注销后,DEFAULT 用户将登录。
要创建注销按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 用户管理 > 注销
    ,或从工具箱中拖动 Logout。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal