登录方面的问题

在运行时,操作员可以使用
登录
对话框登录系统。如果登录成功,则注销前一个用户且操作员登录。
在以下情况下,登录将失败:
图形画面更改
  • 如果在操作员按下
    登录
    对话框中的
    Enter
    按钮之前图形画面已远程更改,则对话框将会关闭且用户不会登录。如果画面更改时字符串弹出键盘处于打开状态,则键盘和对话框均将关闭。
未知用户或密码
  • 如果用户名或密码与
    运行时安全
    编辑器中的设置不匹配,用户将不会登录,并且系统将记录一条诊断消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal