用于诊断“登录”按钮的运行时消息

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会记录有关
登录
按钮的信息和错误消息,以进行诊断:
登录
  • 如果登录成功,则应用程序会记录一条消息。
  • 如果登录成功,则应用程序会记录一条关于系统\用户账户 ID 的消息。
未知用户或密码
  • 如果用户名或密码与
    运行时安全
    编辑器中的设置不匹配,用户将不会登录,并且应用程序将记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal