使用“禁用用户帐户”对话框

使用
禁用用户帐户
对话框在运行时禁用用户帐户。
小贴士:
当禁用用户后,该用户将无法登录到系统。
要在运行时禁用用户帐户
  1. 禁用用户
    按钮打开
    禁用用户帐户
    对话框。
  2. 按下
    选择用户
    打开
    FactoryTalk 用户选择
    对话框。
  3. 选择用户
    字段中,按下
    向上
    向下
    键选择用户帐户。
  4. 按下
    选择
    按钮或外部键盘上的
    Enter
    Enter symbol 选择用户帐户。
  5. 按下
    禁用
    按钮或外部键盘上的
    Enter
    Enter symbol 禁用所选的用户帐户。
操作状态会在
结果
框中显示。
小贴士:
无法使用
禁用用户帐户
按钮禁用 Windows 关联用户。只有 Windows 域管理员可从域计算机中禁用 Windows 关联用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal