使用“删除用户/组帐户”对话框
使用
删除用户/组帐户
对话框在运行时从系统中删除用户或组。要在运行时从系统中删除用户或组
- 按下删除用户/组按钮打开删除用户/组帐户对话框。
- 按下选择用户/组按钮打开用户或组选择对话框。
- 按下类型选择用户或组类型。
- 在选择用户或组框中,选择要删除的用户或组。当前登录的用户在运行时不会在选择用户或组框中列出,并且无法删除。
- 按下选择按钮或外部键盘上的Enter键
选择用户或组。 - 按下删除按钮或外部键盘上的Enter键删除所选的用户或组。小贴士:无法删除最后一个FactoryTalk管理员和当前登录的用户。如果删除 Windows 关联用户,则将从当前正在运行的应用程序中移除该用户,但不会从 Windows 中将其移除。
提供反馈