[ALARM] 画面

当创建工程时,应用程序会创建一个包含报警条对象的默认图形画面,并命名为 [ALARM]。
默认的 [ALARM] 画面包含以下按钮:
  • 确认报警
  • 报警静音
  • 清除报警条
  • 关闭
应用程序可监控为报警设置的触发器连接,以确定打开报警画面的时间。
小贴士:
  • 如果使用默认报警画面,只要触发器连接的值与触发器值匹配,该画面就会自动打开。
  • 要使用自己的画面,请在
    报警设置
    编辑器的
    高级
    选项卡的
    当前报警
    字段中,将默认的 [ALARM] 画面替换成自己的画面。
  • 如果设置自己的图形画面,请使用“位于顶层”画面,否则在创建运行时应用时将出错。也可以在
    画面设置
    对话框的
    常规
    选项卡中选择
    无法替换
    选项,这样当出现消息时,您的画面将出现在当前画面的前端,且在操作员关闭它之前将保持打开状态。
  • 建议不要筛选掉在报警发生时自动打开的显示对象上的报警。假设用户希望该画面记录所有报警。如果对画面上的报警进行了筛选,请确保在
    报警设置
    编辑器的
    消息
    选项卡中,为所有被筛选掉的报警清除
    画面
    复选框。否则发生报警时,画面将自动打开,但报警对象(报警条或列表)将为空,因为已为该对象筛选掉了触发的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal