搜索
FactoryTalk View ME 帮助
XYPlotAxisPen
指定在 X-Y 图中哪支笔用作 X 轴。
趋势图表可以根据时间或所选的笔绘制数值。该属性仅在
ChartStyle
属性设为
XYplotStyle
时有效。如果
ChartStyle
属性未设为
XYplotStyle
,该值始终为零。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal