XY 图

趋势图表可以根据时间绘制值,也可以根据所选的笔绘制值。在 XY 图中,X 轴代表所选笔的值。
时间范围控制所显示的数据点数。例如,如果时间范围是 20 秒,且间隔是 1 秒,则图表最多显示 20 个点。在时间跨度之外的数据点将从画面中移除。时间跨度将包含在趋势图表的标题中。
在趋势对象
属性
对话框的
常规
选项卡中配置图表样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal