搜索
FactoryTalk View ME 帮助
WordWrap、CaptionWordWrap 或 St_CaptionWordWrap
指定文本中,是否将在下一行开始一个新词。
如果 WordWrap 为 False,则当达到最大文本长度时,将在下一行继续文本,即使当时正处于词或数字的中间。最大文字长度取决于对象或列的宽度和字体大小。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal