搜索
FactoryTalk View ME 帮助
Visible 或 (GroupVisible)
指定对象或组是否可见。
如果为 False,对象在运行时不可见。(在开发系统中可见。)
如果使用的是可视性动画,可视性动画设置会覆盖此选项。
小贴士:
如果某个对象在运行时不可见,则它不起作用。单击或触按不可见对象会将其传递给其后面的任何对象。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal