一个读写连接。可为该连接分配标签。操作员选择一状态后,应用程序会将与所选状态对应的值写入标签的数据源。应用程序还会监视该连接,如果值发生变化,将在列表中突出显示新的状态。
小贴士:
如果 WriteOnEnter 属性为 True,操作员选择一个状态并按下
Enter
键之前,应用不会写入值连接。
如果 WriteOnEnter 属性为 False,则 Enter 和 Enter 握手连接被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal