搜索
FactoryTalk View ME 帮助
值
一个读写连接。应用程序在计算机上保存一份值连接的副本。当操作员按下
增减型
按钮时,应用会将 RampValue 值与本地值连接的数值相加或相减,并会将结果写入值连接标签的数据源。
小贴士:
如果 RampValue 属性为浮点值,并且值连接为整型标签,则应用会先将数值四舍五入,然后再写入连接。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal